장점

1999년부터 혁신을 위한 신뢰할 수 있는 전자 부품 공급의 선두주자

  • ✔ 경쟁력 있는 가격 확보 및 구매 비용 절감
  • 3,000개 이상의 제조업체에서 100만 개 이상의 부품
  • ✔ 부족, 단종 또는 일반적으로 사용되는 부품 모두 문제없습니다.
  • 24시간 배송 & 3년 보증
  • 정품 및 원본 재고만을 취급합니다.
  • ✔ 업계 최고 수준의 BOM 도구 & ECAD 모듈
01 경쟁력 있는 가격 확보, 구매 비용 절감

과거에는 공급 부족과 긴급 수요가 고품질 서비스 판매 및 매우 높은 가격과 관련되어 있었습니다. WIN SOURCE는 이러한 방식을 따르지 않습니다. 저희 사이트에서 구매자들은 전 세계 다른 주요 온라인 유통업체나 온라인 대형 매장과 동등하거나 더 낮은, 지속적으로 경쟁력 있는 가격을 찾을 수 있습니다.

저희는 선전, 홍콩, 필리핀에 3,500m² 이상의 자체 창고 3개를 보유하고 있습니다. 홍콩의 세금 우대 정책에 따라, 전 세계에서 전자 부품을 홍콩 창고로 구매 및 수입하여 전 세계 유통업체들 사이에서 강력한 경쟁력 있는 가격을 확보하고 있습니다.

일반적으로 사용되는 제품은 구매자들이 항상 많은 양의 이 부품들을 필요로 한다는 것을 의미합니다. 다시 말해, 더 경쟁력 있는 가격은 조달 비용을 효과적으로 절감할 수 있습니다. 이러한 요구사항을 충족시키기 위해 WIN SOURCE는 시장 요구사항을 실시간으로 조사하는 전문 엘리트 팀을 구성하여 마케팅 부서에 정확한 조달 정보를 제공합니다. 대량 구매를 통해 고객은 더 경쟁력 있는 가격과 장기적으로 이용 가능한 재고를 확보할 수 있습니다. 시장 요구사항을 실시간으로 조사하는 전문 엘리트 팀에 의존하여, 우리는 조달을 안내하는 시장 내 정밀한 조정을 하고 있습니다. 조사를 바탕으로, 우리는 더 낮은 가격을 확보하기 위해 대량 구매를 선호합니다.

02 3,000개 이상의 제조업체에서 100만 개 이상의 방대한 부품 재고

WIN SOURCE는 수많은 전자 부품에 접근할 수 있습니다. 우리는 Texas Instruments, Analog Devices Inc, On Semiconductor, Airborn, STMicroelectronics, Intel과 같은 최고의 제조업체 제품을 취급합니다. 따라서 어떤 종류의 부품이든 필요할 때 WIN SOURCE는 즉시 출고 가능한 최고의 제품을 제공하여, 적시 배송과 비용 절감 가격으로 원하는 것을 얻을 수 있도록 합니다.

03 부족, 단종 또는 일반적으로 사용되는 부품 모두 문제없습니다.

고객 중심의 비즈니스 철학을 바탕으로, WIN SOURCE는 인기 판매 및 찾기 어려운(EOL) 전자 부품에 더 많은 관심을 기울입니다. 이는 WIN SOURCE를 통해 인기 판매 제품에서 더 경쟁력 있는 가격을 얻거나, 찾기 어려운(EOL) 부품에서 정품 및 신뢰할 수 있는 소스를 확보할 수 있음을 의미합니다. 희소한(EOL) 전자 부품을 찾기 위한 시간 소모적이고 위험 가득한 전 세계 검색 대신, 우리는 고객이 브로커나 신뢰도가 낮은 공급망 파트너에게 연락하기 전에, 필요할 때 각 고객의 부족한 부품에 대해 즉시 사용 가능한 재고를 연결해 드립니다.

저희는 희소하거나 단종된 제품의 중요성을 이해합니다. 어쩌면 멋진 추억이 담긴 오르골을 수리하는 데 필요한 핵심 부품일 수도 있고, 여러분의 기발한 발명품에 없어서는 안 될 부품일 수도 있습니다. 따라서 우리는 여러 지역에서 희소하고 사용 가능한 부품을 구매하여 자체적으로 찾기 어려운 재고를 구축합니다. 확장된 리드 타임을 줄이거나 단종된, 그리고/또는 수명 종료된 전자 부품, 반도체 및 기타 찾기 어려운 전자 부품을 찾고 계시다면, WIN SOURCE는 귀하의 자재 부족을 해결할 수 있는 공급망 전문 지식을 보유하고 있습니다. 동시에, 우리는 전자 부품에 대한 비용 효율적인 대체 솔루션도 제공합니다.

04 포괄적이고 세심한 사후 서비스
A- 24시간 배송

재고 부품은 즉시 배송 가능합니다. 언제든지 100만 개 이상의 제품이 WIN SOURCE 창고에 재고로 있으며 즉시 배송 준비가 되어 있습니다. 이는 재고 제품에 대한 리드 타임이 없다는 것을 의미합니다. 주문을 완료하시면, 필요한 전자 부품을 즉시 출고해 드립니다.

24시간 배송 보장은 WIN SOURCE의 세심하고 부가가치 높은 사후 서비스를 보장합니다.

저희의 효율적인 물류와 전담 팀은 모든 주문을 신속하게 처리합니다. 이러한 신뢰성은 긴급 전자 부품 필요 시 귀하의 신뢰할 수 있는 파트너가 됩니다.

B- 3년 보증

WIN SOURCE에서 구매하는 모든 종류의 부품은 3년 보증이 제공됩니다. 배송된 제품에 문제가 있는 경우, 다음 세 가지 조건이 모두 충족될 때에만 제품 교환 또는 반품을 수락합니다:

  • - 수량 부족
  • - 잘못된 품목 배송
  • - 명백한 외부 결함
  • (파손 및 녹 등)

위에서 설명된 결함이 제품 배송 후 3년 이내에 발생했으며, 제품이 사용되지 않았고 원래의 개봉되지 않은 포장 상태인 경우에 한합니다.

05 정품 및 원본 재고만을 취급합니다.

WIN SOURCE는 정품 및 원본 부품을 찾는 구매자들을 위한 신뢰할 수 있는 유통업체입니다.
저희는 고객들이 자신들의 장난감, 비행기, 심박수 모니터가 믿을 수 없을 만큼 고품질의 부품으로 만들어졌다는 것을 확인하고 싶어 한다고 믿습니다. 오늘날 정교한 IT 도구와 공급망 파트너 간의 전례 없는 가시성에도 불구하고, 불량품이나 위조품은 여전히 업계를 혼란스럽게 합니다. 일부 미사용 재고는 산업 추적성, 취급 및 품질 관리 표준을 준수하지 않는 판매 채널을 통해 유통되기도 합니다.

저희는 어떻게 제품의 진위성과 원본성을 확인하나요?
제품의 공식 공급망: 부품의 출처는 부품의 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 WIN SOURCE는 항상 신뢰할 수 있는 공급 파트너를 엄격하게 선정합니다. 제조업체, 프랜차이즈 유통업체, OEM, CM 및 독립적인 평판 좋은 유통업체와 같이 저희의 매우 높은 공급업체 기준을 충족하는 고품질 유통업체만이 저희의 엄격한 공급망의 파트너가 될 수 있습니다.

WIN SOURCE 자체 테스트 센터: 설립 이래 모회사의 자원에 의존하여, WIN SOURCE는 이미 완전하고 엄격한 일련의 테스트 표준을 보유하고 있으며, 최첨단 검사 장비를 적용하고, 모든 부품 소스와 제품을 검증하는 데 전념하는 지식 있는 현장 애플리케이션 엔지니어를 보유하고 있습니다. 모든 부품은 WIN SOURCE 품질 테스트 센터로 배송되어 검사되고 (200배 확대, X-레이 및 아세톤 검증 테스트 등을 통해) 출처가 확인된 후 재고로 편입되어 최종 고객에게 배송됩니다.

06 업계 최고 수준의 전자 조달 엔진, 고도로 효율적인 엘리트 팀

업계 최고 수준의 검색 엔진을 통해 부품을 빠르고 쉽게 찾고 구매할 수 있습니다. 일련의 온라인 도구는 생산성을 높이고 특정 계정 정보를 더욱 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

*BOM 도구 구매자는 부품 목록을 업로드하여 수량, 다양한 가격대, 가용성/리드 타임, 제조업체 등과 같은 재고 정보를 얻을 수 있습니다. 견적을 Desktop Quotes로 다운로드할 수도 있습니다.
*ECAD 모듈 2천만 개 이상의 부품 ECAD 모듈 무료 다운로드
*RFQ 구매자의 문의는 거의 즉시 답변되며, 생산 주기는 계속해서 단축됩니다.
*연중무휴 셀프서비스
쇼핑
자유롭고 편리한 셀프서비스 쇼핑을 제공합니다.

누군가의 응답을 기다릴 필요 없이, 저희는 구매자들이 시간이나 부품의 위치에 관계없이 구성 요소를 검색하고 주문할 수 있도록 지원합니다.

저희의 수직적 기업 구조 시스템은 제품 부서, 엔지니어링 부서, 구매 부서, 품질 관리 부서, 영업 부서, 물류 부서 및 기술 부서의 엘리트 팀과 결합하여 WIN SOURCE가 공급망 전반에 걸쳐 고객에게 탁월한 품질의 서비스를 지속적으로 제공하도록 이끌고 있습니다. 이 포괄적이고 효율적인 팀 협업은 우리가 시장 요구에 신속하게 대응하고, 고객의 다양한 요구를 충족하는 신뢰할 수 있는 전자 부품 솔루션을 제공할 수 있도록 보장합니다.

RFQ RFQ RFQ BOM BOM BOM API API API Sell Sell Sell your Excess